This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:EMC

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791721/lm3481-q1-emc

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3481

您好!

 我们使用 LM3481解决方案来设计 SEPIC、但在80和85Mhz 下测试 EMC-4类时、会出现一些 EMC 问题、大约超过2dB

 输入:6-9V

 输出:7-7.5V/1A

您能帮我们检查 SCH、并为我们提供解决问题的建议吗

非常感谢

e2e.ti.com/.../L_2D00_A_2300_-Mode1-CE-Voltage-0.15_2D00_108MHz-P_2B00_-39_276B2B00_22_276BC178E073_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、希望:

    感谢您提出问题。

    发生故障的频率范围与高频振铃有关。 这可能来自开关节点或二极管。 请探测开关节点(Q1的漏极和 D6的阳极)、以查看此频率范围内是否存在振铃。 由于缓冲器或额外的陶瓷电容器可用于帮助抑制该频率。 假设陶瓷电容器是0603表面贴装器件、我建议在1nF 至10nF 范围内添加电容器。

    如果这不起作用、我可以建议其他一些策略。

    谢谢、

    Garrett