This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ24610 &放大器;BQ24650:BQ24610 &放大器;BQ24650原理图审阅设计提示

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24650, BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791790/faq-bq24610-bq24650-bq24610-bq24650-schematic-review-design-tips

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ24650BQ24617

使用 BQ24610或 BQ24650设计原理图时需要考虑哪些关键因素、如果要通过禁用某些功能来简化外部组件数量、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下文档显示了为 BQ24610或 BQ24650设计选择外部组件时的主要注意事项以及权衡因素。 BQ24610是独立的1-6节电池可定制充电控制器、如果客户不想使用 PowerPath 或 DPM 功能、该文档还显示了一个简化版原理图。 本文档还详细介绍了 BQ24650的外部组件选择、BQ24650是一款具有集成最大功率点 跟踪功能的独立1至6节电池充电控制器。 利用这些信息、客户可以根据其应用减少外部组件、并使用本文档帮助进行原理图审阅。

    请注意、在使用 BQ24617设计系统时、下面显示的 BQ24610原理图说明也适用。

    e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist.pdf