This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ34110:BQ34110EVM-796

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110EVM-796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791669/ccs-bq34110-bq34110evm-796

器件型号:BQ34110

工具/软件:Code Composer Studio

当我使用 BQ34110EVM-796 时、一旦将 IC 复位、剩余电量将变为"0"。我 已对电池电压表(DOD)进行了编程。例如、如果更换相同的新电池、剩余电量将变为"0"。 是否 必须设置其他参数?

2.是否 需要进行工厂校准? 我能否 设置 参数 而不是设置过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davy、

    请检查 Rem Cap init%的值是多少。 复位时、剩余容量的值从与电池电压表相关的初始值的 remcap init%值初始化。

    2.如果您确定10-30电路板上的校准值差异足够小、从而对 SOC 的影响较小、则工厂可能不需要校准。 这主要取决于所用的电池、元件、电路板和结构。

    此致、
    Bryan Kahler