This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:如何检查电池平衡是否正在运行?

Guru**** 2535870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350, BQ76920EVM, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790843/bq78350-how-to-check-if-cell-balancing-is-running

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76920EVMBQ76920

我将 BQ78350-R1与 BQ7692000PWR AFE 搭配使用、并参考"SLUUAN7B"时、我看到设置了电池平衡的默认配置。 我已经查看了应用手册 SLVA155、目前我正在测试具有不平衡电池的电池组。 我想知道是否可以通过 Bq78350读取 AFE 上的平衡位? 是否有任何指示在平衡过程中发生翻转的迹象?

还有 RC 平衡电流电阻器和平衡电流的公式吗?

我们的电路使用 bq76920EVM 中的参考设计、如 SLVU924C 中所示。 (RC = 100 Ω 且 CC = 1uF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您可以监控 BQ76920器件的 VCX 输出以验证平衡是否正在运行。 请参阅本应用手册的图5、了解您应该看到的内容: www.ti.com/.../slua775.pdf
    无法通过 BQ78350轻松直接读取 AFE 位。

    为了针对所需的平衡电流选择 RC、这是一个很好的线程、可用于了解如何计算该值: e2e.ti.com/.../2431840

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读过另一篇文章,但并不十分清楚。

    使用具有内部平衡功能的 BQ7692000、100 Ω 串联电阻在 EVM 板上提供了什么平衡电流?

    如果将其更改为75欧姆、则电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    使用内部平衡时,公式如下所示:平衡电流= 0.7 *[电池电压/(100 * 2 + Rint)]

    其中 RINT 是内部电阻(~5欧姆)、0.7是占空比。 在本例中、4V 时的平均平衡电流约为13.7mA。

    在75欧姆/4V 下、平均平衡电流约为18mA。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的解释。

    John