This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:开关频率精度

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790532/tps65218d0-switching-frequency-accuracy

器件型号:TPS65218D0

您好!

是否应用了低于规格的开关频率精度?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    我认为是这样、但为了确保我已将您的问题转交给负责的应用工程师。 谢谢

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TQ、

    是的、正如我在另一个主题(e2e.ti.com/.../2924355)中提到的、PWM 运行中 DC-DC 转换器 DCDC1-3的开关频率、FSW、将与 fOSC 一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    开关频率根据所连接的输出电流/电压变化超过±12%。

    e2e.ti.com/.../PWM_68541F67_-_2800_002_2900_.xls

    此规格是否为样本?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    在我之前的回答中、我不正确。 很抱歉造成混淆、但仔细检查数据表后 发现 DCDC4的 FSW=2.4MHz。 未指定 DCDC1-3的 Fsw。

    直流/直流转换器在 TPS65218D0中具有迟滞特性、因此您将测量频率作为输出电流/电压的函数。

    通常将滞环转换器用于非汽车器件、但数据表中并不总是很明显。 这就是我最初的回答说 fOSC=FSW 的原因、因为通常磁滞转换器会指定一个可接受的开关频率范围。

    但是、当 Reg. 0x19、位7 = 0b (DCDC4的 fPWM)和 VIN=5V、这样 DCDC4就运行在只降压模式下(请见所附的示波器截图)。

    当 DCDC4作为降压/升压转换器运行时、测量其开关频率会更加困难、这就是 VIN >> 3.3V (4V 是安全裕量、但我使用的是5V)的原因。