This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:输入改变时输出电压不稳定

Guru**** 2893140 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2112A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789348/tps2113a-output-voltage-unstable-when-input-changed

器件型号:TPS2113A
主题中讨论的其他器件:TPS2112A

您好、E2E、

电源多路复用器电路如下所示

(1)。 VCC_5V_IN:主电源(适配器5V)  

(2)。 VBAT_IN:电池(3.6~4.2V)  

平均 系统功耗:5V/820mA

IN2  :使用电源4V/1.6A 进行仿真

问题:  

为什么 STAT 改变时 OUT 引脚(Ch2)将不稳定225ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:  

    感谢您与 E2E 联系!

    您是否还可以在切换事件期间捕获 IN2? 在初始切换事件期间、器件似乎尝试在 IN1和 IN2之间切换。 您还可以尝试减小电阻分压器、以便在 IN1下降到更低时进行切换。

    如第17页的输出电压转换率控制部分所述:

    高浪涌电流会干扰电压总线并导致系统挂起或复位。 它还会导致可靠性问题、例如在热插拔 PCI 卡等负载时使连接器电源触点断开。 当 OUT 在 IN1和 IN2之间切换时、TPS2112A/3A 以更快的速率转换输出电压。 快速率可最大限度地减小输出压降、并降低输出电压保持电容要求。

    此外、该应用的输出电容和输出电流负载是多少? 由于在切换期间耗散了大量功率、因此可能会启用热关断。  

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的回复!

    输出= 5V/0.8A

    COUT 为10uF

    我认为"高浪涌电流会干扰电压总线并导致系统挂起或复位。"

    那么、我如何改进它呢? 添加更多 COUT 或减小电阻分压器、还是两者兼而有之?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    是的、我建议减小电阻分压器和增大 COUT。 看起来 CH3在初始切换事件期间切换、这可能是由电流突然变化(I = C * dV/dT)引起的。 在这种情况下、将更多的输入电容与 R 分压器和 COUT 一起添加到 IN2也会有所帮助。

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的回复。

    我们 按 如下方式修改电路、

    在我们对其进行测试后、波形还没有任何改善。

    我有2个关于此案例的问题:

    1.我认为当 IN1变为 IN2时、无法避免浪涌电流。 那么、我们是否有任何方法可以使 VOUT 稳定?

    2.波形的红色圆圈。   IC 是否  会限制电流、从而钳制 VOUT?

    如果我们将0r 设置为 GND、这只是为了保持 VOUT 稳定。 有风险吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软提醒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    抱歉、我是要进一步降低电阻器比率、以便 IN1在切换前进一步下降。 我的想法是、在 IN1 -> IN2的切换事件期间、IN1将开始振铃、因为电流突然变化、您可以使用更长的电缆(V = L * di/dT)

    您能否尝试在 VSNS 引脚上进一步调整电阻器比率?

    您还可以通过添加额外的输入电容来降低切换事件期间的振铃、从而使 IN1和 IN2保持更稳定。

    如果您将 RILIM 电阻器设置为 GND 或0Ω Ω、则电流限制功能将被禁用。 除非您的下游负载无法承受电流限制、否则我不建议使用此功能。

    谢谢、
    Arthur