This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2734:输出负载容量非常低

Guru**** 2601295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791688/lm2734-output-load-capacity-is-very-low

器件型号:LM2734

您好!

我使用 LM2734设计电源。 输入电压为9V、输出电压为3.3V。 当没有任何负载时、输出电压为3.3V。 但是、当我将3个 LED (大约10mA)连接到输出时、输出电压会降低到2V。 我参考了数据表第25页上的应用。 请参考我的原理图作为附件。

请帮您检查我的原理图? 有问题吗?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,

    下面是我对原理图的评论:

    1.增加一个大容量输入电容器。 使用4.7uF/25V 或更高值的电容器。
    2.所选的输出电容具有极高的 ESR,可能会影响该器件的闭环性能。 使用22uF、6.3V 陶瓷电容器(X5R 或 X7R)

    您还如何控制 LED 电流?

    ----阿姆布雷什