This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hlaf Bridge LLC 谐振转换器参考设计

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790661/hlaf-bridge-llc-resonant-converter-reference-design

主题中讨论的其他器件:UCC256302UCC28951-Q1

您好!

   感谢您的支持,我需要设计从400Vdc 到 12A/400W 的转换器。您能共享半桥 LLC 谐振转换器设计计算表。

谢谢、此致、

Yasoda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚斯达

    我们推荐使用 LLC 谐振控制器 UCC256302。 我们建议使用 UCC256302产品页面上的 webench 工具或 www.ti.com/.../sluc634上的 Excel 设计计算 器来帮助您进行设计。

    UCC256302是具有不同特性的4种器件系列。 本应用手册 www.ti.com/.../slyt728.pdf 中介绍了它们之间的差异

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、此参考设计计算表对我非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否将此 UCC256302 PWM 控制器用于汽车应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚斯达

    UCC256302不提供 AEC Q100级。 如果您不需要此评级、则它可以在您的应用中工作。

    如果您需要 Q100额定值、建议使用我们的相移全桥转换器 UCC28951-Q1。 相移全桥拓扑还可实现 ZVS、因此它具有与 LLC 相同的软开关优势。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 UCC256302数据表中、他们提到工作温度范围为-40°C 至+125°C 我们无法将此 IC 用于汽车应用。

    TI 是否提供任何符合 AEC Q100标准的 LLC 谐振转换器 IC。 请建议我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚斯达

    目前、TI 没有符合 AEC Q100标准的专用谐振 LLC 控制器。

    您可以在以下链接中找到我们所有符合 AEC Q100标准的隔离式谐振直流/直流控制器。

    www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Eric