This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791513/question-of-tps22810

主题中讨论的其他器件:TPS22810

我们有关于 TPS22810的问题。

问题1.

数据表第14页 9.3.2.2内部 QOD 注意事项、

当仅使用内部 RPD 对负载放电时、总容性负载不得超过200uF。

否则、必须使用外部电阻器 REXT 来确保流过 RPD 的电流量受到适当限制并且不超过最大 TJ。

您知道显示外部电阻器推荐值与负载电容之间关系的公式吗?

如果我们不了解负载容量、请告诉我们外部电阻的建议值。

例如、它超过了-Ω Ω。

问题2.

请告诉我们 CT 的建议最大电容值。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nishizawa,  

    感谢您与 E2E 联系! 请在下面找到您的问题的答案。

    1:

    RPD 和热温度之间的计算取决于封装的 thetaJA 值、因此您首先需要从数据表中的表7.4中确定该数字。 然后、您需要计算流入 QOD 引脚的总电流。 这是输出电压除以内部 QOD 电阻+外部 QOD 电阻。 然后、您获取平方 电流、将其乘以内部 QOD 电阻、再乘以该值和 thetaJA 值。 这将为您提供器件中的预期温升。

    例如、如果输出电压为12V、则有一个300Ω Ω 的外部 QOD 电阻、并且正在使用 DBV 封装、那么进入 QOD 引脚的总电流为:

    QOD 电流= VOUT /(外部 QOD +内部 QOD)

    QOD 电流= 12V/(300Ω+ 265Ω μ A)

    QOD 电流= 21.2mA

    器件中的总功耗为:

    功率= I^2 x R

    功率=(21.2mA)^2 x 265Ω μ A

    功率= 119mW

    这将导致器件中出现以下温升:

    温升=功率 x ThetaJA

    温升= 119mW x 182°C/W

    温升= 21.7°C

    因此、只要环境温度低于103.3°C、器件就不会超过125°C 的结温

    在输出电容较大的情况下、此事件的持续时间可能会更长。 但是、只要您选择的电阻器值使您保持在最高结温以下、您就应该可以正常工作。

    2:CT 上没有最大电容值。 如果您选择的值非常大、器件的上升时间将更长。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch