请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87524B-Q1 Thread 中讨论的其他器件: AWR1642
您好!
对于毫米波雷达传感器硬件设计、使用 PMIC LP87524B-Q1、其数据表建议在 VIN_Bx 和 PGND_Bx 之间连接一个输入滤波电容器(10uF)。 但是 、使用 AWR1642原理图和方框图的短程雷达参考设计中包含的设计文件没有此输入滤波器(而是将5V_UNREG 直接连接到4 个 VIN_Bx 引脚)。 是否需要输入滤波器电容器?
谢谢、
John