This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多路复用输出 PMU

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65510, BQ25150, BQ25120, TPS62770, TPS62743, TPS62800, TPS61240, TPS61099, TPS7A05, TLV741P, LP5907, TPS7A10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790893/multiplexed-output-pmu

主题中讨论的其他器件:TPS65510BQ25150BQ25120TPS62770TPS62743TPS62800TPS61240TPS61099TPS7A05TLV741PLP5907TPS7A10

TI 是否具有  TPS65510等 PMU? 但 TPS65510具有有限的负载电流能力。

我们需要多路复用输出 PMU 来替代可穿戴产品中的直流/直流、LDO

以节省 PCB 空间和成本。

输入:3.6VDC-4.5VDC

输出:5.0Vdc/100mA  升压 DC/DC

            3.3VDC/100mA   LDO

             1.8Vdc/100mA    LDO

             1.2Vdc/100mA   LDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我的产品系列中没有合适的器件、但您可以等待其他 PL 的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    对于可穿戴设备、有一些具有充电器的 PMIC、如 bq25120和 bq25150。

    我们还在 TPS62770中提供了升压+降压+负载开关。

    如果您需要分立式直流/直流转换器来实现更高的效率、TPS62743/6/8和 TPS62800系列是非常小的常用解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    如果您需要升压转换器器件、请查看 TPS61240 (最小解决方案尺寸)和 TPS61099 (小解决方案尺寸和超低 IQ)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    bq25120现在是 NRND PN、而 bq25150只有 LDO 可用、两者 都不能满足客户的要求、但同样感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    贾斯珀
    我的客户需要一个多路复用输出 PMU 来替代分立式直流/直流 LDO、从而节省 PCBA 的成本和成本、因此只有升压转换器器件才能满足他们的要求。 但无论如何、感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    对于 LDO、请查看以下适用于可穿戴应用的器件:

    TLV741P、TPS7A05、LP5907或 TPS7A10 (需要偏置轨)

    TLV741P、TPS7A05和 LP5907采用1x1封装

    TPS7A05、LP5907和 TPS7A10采用 WCSP 封装

    此致、

    Wilson