请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 问题1:在数据表中,有几个地方标注了 VRECH,但没有 VRECH 定义。 什么是 VRECH? 它是否与 VRECHG 相同?
问题2:它要求 VBF>VLOWV (1.55V)在30分钟内进入故障状态。 它如何从故障模式中退出? 从图14中可以看出、它似乎在无限循环中保持。
如果我们有一个大电池或者电源电流列表很小/受限,我们可能会面临无法达到 VFB > VRECH 的风险(数值是多少?) 在30分钟内以1/10的快速充电电流速度运行。
谢谢