This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:UC2843输出引脚最大额定电压

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788337/uc2843-uc2843-output-pin-max-voltage-rating

器件型号:UC2843

大家好、

您能否检查最大输出引脚高电平输出电压是多少?输出的绝对最大额定电压是多少?  数据表仅指定了典型的高电平输出电压?

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-hao、

    由于输出是双极图腾柱电路、因此输出电压范围接近 VCC 范围、但具有晶体管压降。
    因此输出引脚的绝对最大电压为30V。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您的回复。 请提供更具体的数字吗?

    内部的晶体管压降是多少? 0.7V?

    我的客户使用的是没有外部 VC 引脚的 UC2843D8TR 版本。 内部 LDO 的输出范围是多少?

    是 ABS。 Max 仍然与使用内部偏置相同? 您能否检查内部 PNP-NPN 规格?


    非常感谢。

    此致、
    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    VC 引脚是输出栅极驱动的偏置电源输入。 但对于没有 VC 引脚的 PWM 控制器、栅极驱动器会从 VCC 引脚偏置。 内部偏置是5V 基准电压、它用于误差放大器以及 IC 中的许多其他内部电路、而不是用于输出引脚。
    我没有内部 NPN 规格、但当输出为高电平时、其集电极/发射极电压值非常小、您还可以通过 VCC 和输出误差进行测量。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您的回复。 如果输出引脚直接从 VCC 引脚偏置、则假设输出引脚电压应接近 VCC。 但是、在数据表中、VCC 的测试条件为+15V、输出规格如下所示:

    VOUT 高电平的典型值是13.5V、而 I=最小值是12V? 您能否检查13.5V 和12V 电压来自何处? 如果对 VCC 施加28V 电压、VOUT 引脚应接近28V?

    请您与设计人员核实这一点吗?

    非常感谢。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-hao、

    我确定输出电压来自 VCC。   

    UCCx8C4x 是一款增强型 BiCMOS 版本、与业界通用的 UCx84x 系列 PWM 控制器引脚对引脚兼容。 下面是 UCCx8C4x 的功能方框图、可验证 OUT 是否来自 VDD。  

    我们 还可以从 UCx84x 数据表中的总 VCC 电流计算中证明这一点。   

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢李登辉澄清我的忧虑。