This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:奇怪的行为

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788388/bq24296-strange-behavior

器件型号:BQ24296

我有一个奇怪的 BQ24296行为:我有一个电池供电的器件、此器件具有小的恒定负载(大约几 mA)和相对大的负载(大约100mA、可被启用为恒定负载、或者定期启用)。  

我的问题:当启用负载并连接充电电缆时、我定期没有充电电流(仅小电源电流约为60-80mA)。 禁用负载后、充电电流增加至编程值(大约1A)。 当我再次启用负载(已连接充电电源)时、电流保持在正常条件1A。

我的设置:

静态 bq24296_t 充电器设置=
{
.InputSourceControlRegister.reg.InputCurrentLimit= InputCurrentLimit_1000mA、
.InputSourceControlRegister.reg.InputVoltageLimit= InputVoltageLimit_4360mV、
.InputSourceControlRegister.reg.HiZ = HiZ_Disabled、

.PowerOnConfigurationRegister.reg.BoostModeCurrentLimit= BoostModeCurrentLimit_1500mA、
.PowerOnConfigurationRegister.reg.MinimumSystemVoltageLimit= MinimumSystemVoltageLimit_3500mV、
.PowerOnConfigurationRegister.reg.ChargeConfig = ChargeEnable、
.PowerOnConfigurationRegister.reg.OtgConfig = OTG_Disable、
.PowerOnConfigurationRegister.reg.I2CWathcdogTimer = I2CWathcdTimer_Reset、
.PowerOnConfigurationRegister.reg.RegisterReset = RegisterReset_KeepCurrentSeting、

.ChargeCurrentControlRegister.reg.FastChargeCurrentLimit= FastChargeCurrentLimit_1024mA、

PrechargeAndTerminationCurrentControlRegister.reg.TerminationCurrentLimit= TerminationCurrentLimit_128mA、
PrechargeAndTerminationCurrentControlRegister.reg.PrechargeCurrentLimit= PrechargeCurrentLimit_256mA、

ChargeVoltageControlRegister.reg BatteryRechargeThreshold = BatteryRechargeThreshold_100mV、
ChargeVoltageControlRegister.reg BatteryLowThreshold = BatteryLowThreshold_3000mV、
ChargeVoltageControlRegister.reg.ChargeVoltageLimit= ChargeVoltageLimit_4208mV、

.ChargeTerminationAndCurrentControlRegister.reg.FastChargeTimerSetting = FastChargeTimerSetting_12小时、
ChargeTerminationAndCurrentControlRegister.ChargingSafetyTimer = ChargingSafetyTimer_Enabled、
.ChargeTerminationAndCurrentControlRegister.reg.I2CWatchdogTimerSetting = I2CWatchdogTimerSetting_40s、
.ChargeTerminationAndCurrentControlRegister.reg.ChargeTermination = ChargeTermination_Enabled、

.BoostVoltageAndThermalRegulationControlRegister.reg.ThermalRegulationThreshold =热调节阈值_120_C、
.BoostVoltageAndThermalRegulationControlRegister.reg.BoostModeTemperatureThreshold = BoostModeTemperatureThreshold_Disabled、
.BoostVoltageAndThermalRegulationControlRegister.reg.BoostModeVoltage = BoostModeVoltage_4998mV、

.MiscOperationControlRegister.reg.INTMASK0 = INTonBAT_FAULT、
杂项操作 ControlRegister.reg.INTMASK1 = INTonCHRG_FAULT、
杂项操作 ControlRegister.reg.BATFET = BATFET_TONON、
杂项操作 ControlRegister.reg.SafetyTimerSling = SafetyTimer_Notded、
.MiscOperationControlRegister.reg.ForceDpdmDetection = NotInputCurrentLimitDetection
、}; 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当出现问题时、REG09中没有错误、REG08表示 IC 处于快速充电模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、当充电终止时、USB 的流耗为390mA、但没有电池输入电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在无充电电流时、您能否提供所有寄存器值?

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。