This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:UCC24624支持 LLC VOUT 电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791512/ucc24624-llc-vout-voltage-supported-by-ucc24624

器件型号:UCC24624

大家好、

该器件在 VDD 引脚上具有内部钳位功能。

根据数据表中的说明、 通过在 LLC VOUT 和 VDD 引脚之间插入电阻器来保持钳位电流小于15mA、似乎能够扩展 UCC24624可以支持的 LLC Vout 电压。

如果钳位电流在正常运行时保持在15mA 以下、它可以支持多少伏特的 LLC 输出电压?
 它能否支持36V 或48V 等 LLC VOUT?
此致、
H.Someno