This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915EVM-014:BQ77915EVM 中3节串联电池的充电器查询

Guru**** 2579195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791576/bq77915evm-014-enquiry-of-charger-for-3-series-connected-cells-in-bq77915evm

器件型号:BQ77915EVM-014
主题中讨论的其他器件:BQ77915

你(们)好

我在 BQ77915EVM 中使用三节串联的3.7V 2600mAh 锂离子电池。 我有一个12.6V 2A 充电器和用于放电的12V LED 灯泡。 我需要在 BQ77915EVM 中连接此充电器、以便为电池充电。 它是直接连接到 BQ77915EVM 中的充电器/负载端子的正确方法。

请尽快答复

此致

Hemavathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、PACK+和 PACK-引脚是将充电器和负载连接到 EVM 的正确位置。 查看 EVM 原理图、可以看到 PACK+连接到板上电池5的顶部。 由于您使用的是3节电池、因此需要将 VC3、VC4和 VC5连接在一起、如数据表的图16所示。 PACK-引脚通过保护 FET 和电流感应电阻器连接到电池组底部。

    此外、不要忘记将 CCFG 引脚连接到 VSS、以便器件知道仅连接了3节电池。 有关使用 BQ77915 EVM 的视频可能会有所帮助: www.youtube.com/watch


    此致、
    Matt