This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:电池类型与配合使用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791548/bq24650-battery-type-work-with

器件型号:BQ24650

您好!

下面是有关 BQ24650的一些问题:

BQ24650是否可以用于正常的锂离子电池应用(使用直流适配器)?

2.如果是,我们需要注意什么?

3. MPPT 功能是否影响适配器正常充电?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我的答复如下。
    1) 1)使用交流适配器作为电源正常。 此充电器可为锂离子电池充电
    2) 2)您只需遵循标准设计规则即可进行设计。
    3) 3) MPPSET 引脚将视为 VINDPM 设置。 您可以基于适配器电压电平和安全迟滞电压。
    谢谢