This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:LLC 代码

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791179/ucd3138a-llc-code

器件型号:UCD3138A

尊敬的 TI:

我在使用 LLC 代码测试 UCD3138A 演示时发现了一个问题。

在谐振 LLC 拓扑中、使用了三种模式。 在最低功耗下、使用脉宽调制模式(多模式)。

init_DPwm(),我将 EVENT1-EVENT4配置为 Multi_mode,用于 LLC DPWM 死区。

在电源运行时发生100us 时间中断时 、我使用 DPWM 的 EVENT1-EVENT4更改死区时间。 但死区时间只在 PFM 模式下更改、根据实验无法在 PWM 模式下更改?  那么、这是什么原因呢?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,EVENT1-EVENT4不应在 Init_DPWM ()函数中设置,而应在 CONFIG_DPWM_时序()函数中设置。

    CONFIG_DPWM_TIMEing()被调用的不仅仅是在初始化/加电时间内。 因此、它将覆盖 EVENT1-EVENT4的值。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 如果上述解决了您的问题、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、