This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217CEVM:睡眠模式

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TL5209, TPS65217, TPS65217CEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790638/tps65217cevm-sleep-mode

器件型号:TPS65217CEVM
主题中讨论的其他器件:AM3358TL5209TPS65217

你(们)好  我正在使用 BeagleBone Black、它使用 tps65217c PMIC。

当我进入睡眠模式时、LDO4仍然有效。  

am3358处理器肯定会进入睡眠模式。

我怀疑 tps65217c 没有进入睡眠模式。  

根据 SLVSB64I 数据表第8.4.1.3节、唯一需要的是至

将引脚 PWR_EN 拉至低电平。  无需更改任何寄存器。  简单明了

且简单。  

我缺少什么吗?

是否有任何方法可以检测或查询 PWR_EN 是否被拉至低电平?

谢谢.......... DD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    我已将您的问题转发给负责的应用工程师。 他将回答您关于睡眠模式的询问、谢谢

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DD、

    当您尝试进入睡眠模式时、能否确认只有 LDO4电压仍然处于高电平? 所有其他 LDO 和 DCDC 都很低?

    VDD_3V3A 上的精确电压是多少? 请注意、VDD_3V3B 用作 TL5209 (U4)的 EN 信号、VDD_3V3B 用作电路板上更多位置(例如 NAND 闪存和以太网收发器)的电源。

    此外、如何端接 TPS65217 (BBB 上的 TP5、TP6和 TP7)的 BAT、BAT_SENSE 和 TS 引脚?

    进入睡眠模式就像在 TPS65217 PMIC 上单独拉低 PWR_EN 一样简单、您可以在 TPS65217CEVM 上进行测试、然后将结果与 BBB 板进行比较以了解差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DD、

    抱歉、我打算跟进以下问题:

    将 BAT_SENSE 短接至 BAT 并通过1-10kOhm 下拉电阻将这个短接的网络连接至 GND 可能会有所帮助。 TS 引脚可保持悬空。



    这不仅有助于进入睡眠状态、还有助于在复位状态下顺利进行预期转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian。 我很遗憾没有电压表。 我无法确认其他 DCDC/LDO 是否已启动。
    我可能借了一米,我只是一个软件猴子,害怕四处转转。

    我在 BAT 和 BAT_SENSE 上有一个1000mAh Lipo 单节电池、在 TS 上有一个10k 电阻器。
    电池反复充电。 10k 电阻器成功欺骗了 NTC 传感器。
    这些都由状态的正确寄存器状态变化 CHGCONFIG0和1确认。
    他们已经工作了数周。

    我现在有一个连接到 LDO4的 WIFI 收发器 ESP8266、该收发器仍然有效。 我想把它杀死。

    当我通过复位使能寄存器中的位0x5来禁用 LDO4时、它会立即关闭
    再次打开。 这种情况反复发生、这让我认为 TI 已经移除了 RTC
    在中的最后一个帖子中仅显示睡眠模式功能:
    e2e.ti.com/.../2119005

    在 BBB 上、VLDO2上有一个 LED 指示灯、指示灯开始运行不稳定。 有时是
    板不会亮起、该 LED 每隔几秒闪烁一次。 可能我损坏了一些东西。

    因此、如果使用电压表进行探测是安全的、请告知我。 其中一些引脚的电流为几 mA。
    便宜的数字万用表是否会消耗过多电流?

    谢谢............ DD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian。 您希望我将 BAT 和 BAT_SENSE 下拉至 GND 吗?
    这是一次性的吗?
    我需要将电池作为 UPS 进行连接、并在睡眠时为 RTC 供电。
    谢谢.......... DD
    PS TS 断开时、电池不会充电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Don、

    否、如果您的系统中有电池、则我不建议将 BAT 和 BAT_SENSE 下拉至 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在系统中使用电池时、必须在 TS 到 GND 之间连接一个10k 电阻器、以"欺骗" PMIC、从而认为已安装在理想温度范围内的 NTC。


    我建议您使用万用表来测量两个可轻松访问的 BAT 引脚之一上的电压。

    如果 BAT > 3.3V、则表示您正常(高于 VUVLO)。
    如果 VBAT<= 3.3V、则可能会导致一些问题(低于或接近 UVLO)。

    如果该测量似乎没有显示任何有趣的内容、那么我可能需要将您的线程重新分配到处理器支持论坛、以便它们可以帮助您通过软件进行调试。

    如果需要进一步分析 PMIC、他们始终可以将问题重新分配给我。