This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:WDR 和 WDT 是否正确连接?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789802/tps3813-are-wdr-and-wdt-properly-connected

器件型号:TPS3813

是否可以像这样上拉 WDR 和 WDT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够将 Vdd、WDT 和 WDR 全部连接到同一网络+3.3V。 不需要20k Ω 上拉电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道该电阻器是否会产生不利影响。 根据数据表、WDT 应连接到电容器0V 或 Vcc。 实际上、我这里有一个样本、它生成一个脉冲序列、该脉冲序列的高电平为10ms、而不是低电平为3s 和25ms。 当我短接电阻器时,脉冲序列是它应该的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我对这种情况有点困惑。
    在中、您正确、WDT 必须连接到 VDD、GND 或外部电容器才能正确运行(如下所示)。
    2.我不理解上拉的需要,尽管我可能不完全理解您的情况。 当您确实有上拉电阻时、您可能会担心5V 可能会降低器件引脚上的5V 电压。 WDT 和 WDR 是高阻抗输入、在它们上放置一个上拉电阻时、应遵循的一个良好规则是器件的输入阻抗应为上拉电阻的10倍、以避免输入降级。 根据器件的连接方式、您基本上需要将输入 Z 减半、因此请记住这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我了解、WDT 不仅仅是一个简单的输入、因为它将在使用该可选电容器时对其进行充电和放电。 因此、它必须被直接连接至 VCC 或0V。 现在、将 WDR 与20k 欧姆并联会使情况更加糟糕、因为 WDR 会呈现未定义的电平、根据 DS、严格禁止这种情况。 我的问题是,这里的管理人员不信任我,他们将感激第二个意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚注意到、MDT 的输入电流大小限制为100nA。 我之前忽略了该规格。 因此、20k 是低阻抗、我提到的标本只是缺陷。 感谢您、Marshall 花时间回答我的问题。