This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:频率同步

Guru**** 2383800 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791498/tps54061-frequency-synchronization

器件型号:TPS54061
主题中讨论的其他器件:TL5001

你(们)好

您是否有可同步至 8kHz 时钟的降压稳压器?  

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不适用、

    8kHz 是一个极低的频率。 我知道的最低开关频率器件是最小2kHz 的 TL5001。 对于降压转换器、电感器值的设计公式在分母中包含 Fsw、因此8kHz 将使电感器达到一个极高的值。 现代开关转换器通常具有100至200kHz 的最小开关频率。

    您是否只需要同步到8KHz 时钟、而需要以更高的频率运行? 我相信您可以设计一个外部电路来实现这一点。 如果这是一个选项、我们可以对其进行研究。