This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:ILIM 引脚功能

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790726/tps2552-ilim-pin-function

器件型号:TPS2552

大家好、团队、

如何在内部测量电流? 它是由电流镜完成的吗? ILIM 电阻器上的电压是否会随负载电流变化? 是否可以读取此电压(例如通过 ADC 或比较器)以检测连接的负载?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    电流测量方法不同、我需要与设计人员核实以获取该方法、并尽快返回给您。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、
    我已经和设计人员讨论过、Rlimit 只是给出了电流限制点、而 Rlimit 的电压是一个稳定值、因此我们无法通过 Vrlimit 来监控负载电流。
    Kevin
    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。