This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285A:无法进入 DEM

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51285A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790462/tps51285a-cannot-get-into-dem

器件型号:TPS51285A

您好专家、

客户对 CCM --> DEM 有疑问。 下面是 TPS51285A 无法进入 DEM 模式的波形、我们认为这是由于宽 ZCD 阈值。(电感器电流低至-15.6A、但仍处于 CCM 模式)您是否乐于帮助检查 TPS51285A 的正常运行? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    您能否执行以下操作并提供信息?  

    1.再次确认 IC 上的标记为 TPS51285A。

    2.仔细检查测试/探头设置。

    原理图。

    MOSFET 器件型号。


    谢谢!

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ann、让我们结束这个主题、并通过电子邮件进行讨论。