This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:用于 SENSE 引脚的输出分流的 UCC39002或 UC3907

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UC3907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791131/ucc39002-ucc39002-or-uc3907-for-output-shunt-for-sense-pin

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: UC3907

 尊敬的 TI 朋友:

我有资格、那么您能帮您解决吗?  对于 UCC39002 或 UC3907  、我想将具有感应功能的多个电源连接到分流输出中、我想知道它是否正常?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、
    请为您的应用使用 UCC39002。
    UC3907是一款较旧的器件、未用于新设计。 UCC39002具有高级特性、更好的特性和更易于使用的特性。
    UCC39002提供了许多参考设计和计算器工具。
    此致
    John