This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 芯片损坏

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791371/the-chip-was-damaged

器件型号:TPS62290-Q1

客户在使用 TPS62290IDRVRQ1的过程中发现损坏。

该 IC 在此项目中生产了大约300台 PC。 目前有三个电路板存在此问题。  因此 、故障率= 1%

这批样品在生产后的一段时间内已使用。 已完成功能验证测试和实验。 在测试过程中发现了这些问题。 它们不会超过产品设计在使用过程中的使用条件。 它们都在上电过程中配备了外壳、并且没有短路。

请帮助我们分析原因。

谢谢。

 SW 引脚

 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade Shao、

    您似乎已经多次发布过此内容。 我将删除内容相同的其他帖子。

    在布局图中、您已经过账、我无法看到 GND (引脚6)正确连接到输入电容器。 与输入电容器进行低阻抗连接对于电路性能和可靠性至关重要。 引脚6和输入电容器之间没有这种直接 GND 连接可能会导致故障。
    我建议对此进行改进。 数据表中的图24显示了这一操作的预期方式。

    此致、
    Juergen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juergen:

    非常感谢。

    涉水