This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:电感器纹波电流

Guru**** 2521060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790595/lm5161-q1-the-inductor-ripple-current

器件型号:LM5161-Q1

您好!

我需要你的帮助。Pleas

您 向我推荐哪种电感器纹波电流。


我有以下内容:

VIN、max = 60V

Iout、max = 0.5

Vout= 15V

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿里

    您可以将40-50%的输出电流用作应用的电流纹波。

    -_Ambreesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我需要您的支持

    我有2个问题。

    问题:
    8.2.1.2.5输出电容器选择:
    它们的纹波电压 ΔVO = 10mV、如何实现呢?
    对于我的应用、我应该采用哪种值?

    问题:
    8.2.1.2.8输入电容器选择
    它们在最坏情况下的输入纹波为∆VIN、纹波= 0.5V、D = 0.5
    你是如何实现的?

    对于我的应用、哪个值应该取∆VIN、RIPPLE 和 D?

    我的应用:
    VIN、max = 60V
    Iout、max = 0.5
    Vout= 15V

    感谢您的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿里

    我已在您的不同主题上回答了此问题。

    --阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢