This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:TPS54821

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821, TPS54821EVM-049
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791160/tps54821-tps54821

器件型号:TPS54821

尊敬的所有人

我是卫星应用的电源系统设计人员。

我想在这一领域使用 TPS54821。

因此、我进行了 TID (总电离剂量)辐射测试。

当超过12krad 时、我发生了故障。

UVLO 电压从4V 更改为超过5V。

在测试中、我们移除了外部 UVLO 设置电阻器。

我有疑问。

我可以禁用内部 UVLO 功能吗?

您能告诉我为什么在 TID 测试后 UVLO 电压发生变化?

此致

Junku Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VIN 引脚上的内部 UVLO 无法禁用。 需要 VIN 才能使器件正常工作。  

    您能更详细地解释一下 TID 测试吗? 引脚上是否可能会有电荷并更改其参数?

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 TPS54821EVM-049进行辐射测试。

    在测试过程中、TPS54821暴露于超过15krad 的辐射中。

    它可以在引脚上进行一些充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我对测试一无所知。 我不确定我们的器件的额定辐射标准。
    在测试 UVLO 之前、您能否对引脚放电? 尤其是 EN 和 VIN? 谢谢!


    此致、
    Hao