This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:应用报告 SLVA882–2017年4月

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790301/tps53679-application-report-slva882-april-2017

器件型号:TPS53679

您好!

第13页上的公式4在本例中计算单相的 Cin = 22.3uF。 那么、总 Cin 将是相位数 x 22.3uF、对吧?  即时而言、它是4个阶段、那么数学上总 Cin = 4x 22.3uF = 89.2uF?

在计算中、无论单相还是四相、总输入纹波电压{ΔVIN (DC)}幅度都是相同的?   因为总负载与每个相位成比例....

www.ti.com/.../slva882.pdf

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    根据实际经验、对于每相40A 的设计、通常我们为每个相位使用2x22uF 的陶瓷电容器。 这两个陶瓷电容器应放置在布局中靠近功率级 VIN 引脚的位置。

    此外、我们建议添加几个大容量电容器、以进一步稳定12V 输入电压。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢钱的快速反馈!

    是的、我知道、计算值是一个指导原则、需要增加 更多的电容值以及类型和尺寸、以涵盖所有频率、降额、更坏的情况等  

    基于公式4:

    1. IPHASEmax (每相电流)是否基于 RMS 值?
    2. 输入电压纹波(Δ VINDC)幅度是否与 单相或多相相同? 瞬时而言、 单相40A 与四相160A (4x 40A)的纹波输入电压是多少?

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    很棒的问题!

    对于等式4、IPHASEmax 不是通过 RMS 电流计算得出的。 而是将最大输出电流除以设计中的相位数(在本例中为6)。

    看看您的第二个问题、我的假设是多个相位将会运行。 我们的控制器将在其他控制器达到其最大电流之前开启下一个相位。 这不仅提高了效率、还提高了热性能、同时还带来了纹波消除的优势。 如果您想涵盖您的所有基础、则需要查找设计的加/减点、并使用该电流进行计算。 例如、如果相位2在25A 添加、则需要计算24A 时的单相和/或两个相位、每个相位为12.5A。

    通常情况下、这可能需要大量额外工作、但增益极低、具体取决于您的系统。 如果您知道、根据典型和热设计电流、您可能不会降至1ph、则无需进行这些计算。 此外、考虑到额外的裕量电容和额外的大容量电容也会使这成为一个问题。

    谢谢、

    Carmen