This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:为耳机应用、交流供电和/或9V 电池设计分离轨+-12V。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: MC34063A, LME49720, OPA2134, LM4562, NE5532, RC4580, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789093/mc34063a-design-split-rail--12v-for-headphone-application-ac-powered-and-or-battery-9v

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件: LME49720OPA2134LM4562NE5532RC4580TPS61170

IC:MC34063A  

输入:24V

输出:+-12V

电流:200mA

问题:请尽可能提供上述应用的参考设计!

由于成本原因选择了该 IC。 也不希望使用分立式组件。  

注意 Web Bench 似乎不适用于此 IC! 希望在 WebBench 中进行仿真、但无法在线完成。

电源为墙式 Wart、24V。

Neil Henry

IRAD LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、
    我想对要求进行仔细检查。
    有两个输出轨、一个是+12、另一个是-12v。 两个电源轨都需要200mA 的输出电流。
    2.不需要接地隔离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    需要接地隔离。 所有选项都在考虑之中。 但成本是一个驱动因素。

    客户端希望使用墙上安装交流适配器 、如 WAU12-200。

    对于耳机放大器、设计团队选择了 TI LM4562和 LME49720或 OPA2134。

    对于我来说、负载为600OHM 的 NE5532和 RC4580应该足够了。 我们将查看所有选项。

    由于噪声是一个问题、因此接地隔离对于该设计而言至关重要、它是主驱动器。

    谢谢、

    Neil Henry

    IRAD LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、
    似乎有两个输入、一个来自120VAC 线路、一个来自9V 电池。 耳机需要放大器具有+-12V 直流电压。
    我建议选择交流/直流适配器而不是交流/交流适配器、例如 SWI5-12-N-P5、成本更低、输出功率更高。
    2.使用12V 适配器或9V 电池、我们可以使用 TPS61170为放大器生成+-14V 电压。 升压转换器可生成14V 电压、并添加两个二极管和一个电容器以生成负14V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    谢谢你。 我们将了解交流/直流适配器的器件型号 SWI5-12-N-P5。

    但是,要为放大器生成+-14V 电压,.... 转换器生成14V、并添加两个二极管和一个电容器以生成负14V、我们需要 PDIP (8)封装。

    如果不符合+-14V 要求、建议使用 MC34063A 之外的 IC PDIP (8)封装。

    此致、

    Neil Henry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    我找到了适用于 IC MC34063A 的 PMP7006参考设计。

    我想根据我们的目标进行修改、即正负12V。 客户端将删除9V 电池要求。

    您能否为此设计推荐可行的 T1、因为我们760370102未上市。 查找替代器件型号。

    谢谢你。

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、
    该参考设计只能支持不符合您要求的20mA 电流。 我需要研究是否还有其他更好的解决方案。 将在下周回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、
    我想我们可以使用两个 MC34063A、其中一个具有升压结构以生成+14V。 另一个具有降压/升压结构以生成-14V。
    我希望避免使用变压器、因为这是一种高成本且在市场上很难找到的变压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    谢谢!

    参考上述 IC MC34063A 设计原理图。我们喜欢这种方法。

    保持您的发布状态。

    Neil

    参考上述 IC MC34063A 设计原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、
    好的。 我关闭了这个帖子。 如果还有其他问题、请在下面回复。 或生成相关的帖子。