This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180EVM-DUAL:变压器规格

Guru**** 2768245 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5155, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789305/lm5180evm-dual-transformer-spec

器件型号:LM5180EVM-DUAL
主题中讨论的其他器件:LM5180LM5155LM5160

你(们)好,先生  

1.您是否可以帮助提供 LM5180EVM - DUAL 的变压器 YA8916-BL 规格?

2.我想知道如何设计这种变压器,就像 PRI-DCR 和 Sec-DCR 一样

3.下面是变压器计算器结果,我是否知道匝数比4:1:1正确或不正确?

e2e.ti.com/.../Copy-of-LM5180-PSR-Flyback-Quickstart-Calculator-r2.xlsx

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~e2e.ti.com/.../YA8916_2D00_BL-_2D002D00_-15V-and-_2D00_8V-dual-outputs.pdf

    您好 Kai、

    4:1匝数比可在 Vin (min)~78%处设置高占空比。 最大占空比的典型准则是60-70%、否则次级峰值电流会变得非常高。 请注意、0.3A 时+/-15V 是 LM5180的高输出功率。

    请参阅随附的变压器技术规格。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    1.我将匝数比表4:1更改为2:1并保持63%的占空比,但输出功率为7.39W,并有红色标记  

    有什么想法如何解决这个问题?

    2.在这种情况下,我不知道如何设计变压器的 DCR,您能不能提供建议?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    LM5180的输出功率要求可能过高。 指示给定匝数比的最大输出功率、红色单元格表示所需的输出功率在 Vin - min 处不可用

    请考虑使用 Fly-Buck 转换器解决方案(如 LM5160)或反激式控制器(如 LM5155)。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim  

    我将+/- 15V 输出从0.3A 更改为0.2A  

    我是否知道变压器可以遵循以下计算器结果? 匝数比2:1:1是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    我建议使用1:1:1变压器。 这可以实现更低的 Lmag 和 DCR、并应提供更好的漏电感。 查看 LM5180双输出 EVM (只需将第二个输出从-8V 更改为-15V)。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim  

    我将匝数比更改为1:1:1:1,但最大输出有红色标记  

    我们的要求是 Vout=+/-15V,请问 LM5180支持的"最大输出电流"是多少? Iout1需要等于 Iout2

    在设计 LM5180以 实现最大功率时,您更喜欢1:1变压器,它是否正确?

    我可以有一个真正的答案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5180_2D00_Q1-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-r5-_2D002D00_-18_2D00_36Vin_2C00_-15V-dual-at-0.2A.xlsx

    尊敬的 Kai:

    是的、输入电压为18V 时还可以、但我认为您使用的是旧版本的快速启动文件。

    请参见随附的。 我用1.5:1:1来在低输入电压下提供更多裕度。

    此致、

    Tim