This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:UL 或 IEC 列表?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791096/tlv700-ul-or-iec-listing

器件型号:TLV700

大家好、  

UL 印度测试实验室坚持要求我们提供 TLV70018DSER 模型的认证(UL 或 IEC)详细信息。

这是 UL 和 CB 认证活动(关键组件列表)的一部分要求。

是否有列表?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    除非产品数据表中另有说明、否则 TI 产品中使用的塑料封装材料符合 UL 94燃烧等级 V-0的要求;但是、我们没有对 TLV700进行任何其他认证。 您提到的认证通常在系统级别完成。

    www.ti.com/.../certifications-faqs.html

    非常尊重、
    Ryan