This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:低效率问题

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790928/tps54140-low-efficiency-issue

器件型号:TPS54140

大家好、

我的客户遇到了低效率问题(< 50%)、您能否帮助检查 SCH 和 PCB 以确定问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    在多大电流下计算效率? 输出电感器的 ESR 是多少? 交换机节点的外观如何?

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    我发现、当我去找文件时、IT 客户在测量和计算上犯了一些错误...

    电路工作正常。 (效率79%、@ 36V 输入和11.5V 366mA 输出)

    非常感谢。