This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:通过分离电源 VDD 和 VIN 降低待机功耗

Guru**** 2503415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790297/tps544b20-reduce-standby-power-by-split-supply-vdd-and-vin

器件型号:TPS544B20

大家好、

我想就降低 TPS544B20待机功耗的潜在方法获得您的反馈。 在仍应用 VIN 的情况下、添加 FET 或负载开关以关闭 VDD 是否安全?  

数据表仅提到了 VDD 与 VIN 不同时对器件过流保护功能的影响、但这种情况略有不同。  

谢谢、
Mitchell  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitchell

    我们下周将深入了解这一点、然后再与您讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitchell、

    我们没有关于这方面的任何具体数据、但它应该起作用。 UVLO 功能相对于 VDD、因此如果不存在、TPS544B20将不会启用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的反馈。 这很有帮助。

    我的客户对此配置进行了一些测试、发现在 Vin 仍然施加(8V)的情况下断开时、VDD 节点处存在1V 电压、因此我们认为必须有内部泄漏路径。 功率耗散大幅降低、并且能够重新打开、因此到目前为止似乎还可以。 他们计划添加一个下拉电阻器、以便该泄漏电流不会缓慢地为 VDD 去耦电容器充电。

    谢谢、
    Mitchell