This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:它能否感测0.1欧姆电阻上的0.1mA 电流?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789174/bq35100-can-it-can-sense-0-1ma-on-0-1-ohm-resistor

器件型号:BQ35100

您好!

在我们的应用中、整个系统的运行功率约为(30mA~120mA)、待机功率约为0.1mA。

对于 bq35100而言、这是可以的吗? 它可以在0.1欧姆电阻器上感测0.1mA 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我们的产品系列中没有适用于100m Ω 感应电阻器的任何器件。 噪声级别过大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang Kang

    参考 EVM 设计、请帮助查看以下原理图。

    对于我们来说、某些点仍然不清楚、因为我们将以3.6V 的电压进行单节电池供电。  

    • 在我们的情况下、Regin 应该连接到+VB?
    • R1 NTC 可以使用 SMT 部件(p/n:NCP03X103E05RL)? 由于 PCB 尺寸受限、我们希望使用 SMT 器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang Kang
    希望发送原理图以供审阅。 请告知离线电子邮件联系人。
    谢谢。