This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:对 BQ28Z610提供额外保护

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791259/bq28z610-additional-protection-on-bq28z610

器件型号:BQ28Z610

对于电量监测计、我目前正在查看 BQ28Z610。 数据表上的参考设计未显示过压保护器的使用、但 EVM 将 BQ29450用作保护器。 这是需要的吗? 在什么条件下?

 

2. BQ28Z610在电池组引脚上使用一个10 Ω 串联电阻器。 我是否可以增大此值、因为我希望通过电流限制该器件、从而在发生故障时实现本质安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guarav
    1.如果需要额外的安全性、则由您的应用/规格决定。
    2.否不增加值