This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883EVM:BQ25883EVM 是否可以在没有 EV2400的情况下单独运行?

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ25883EVM, BQ25883, BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790880/bq25883evm-can-bq25883evm-operate-alone-without-ev2400

器件型号:BQ25883EVM
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ25883BQ25886

尊敬的 TI:

我有客户想要评估 BQ25883EVM、但他没有 将 EV2400连接到 PC。  BQ25883EVM 能否单独运行、例如将硬件设置为内部? 如果是、如何操作器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yang OOI、
    BQ25883是 I2C 控制型充电器、因此需要 EV2400来进行评估。

    如果客户希望使用独立器件、则 BQ25886将是合适的器件。 您可以在 TI.com 上订购 EVM。

    什么是应用/终端设备?