This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:平均电流

Guru**** 2548630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788446/bq27426-average-current

器件型号:BQ27426
尊敬的 TI 支持成员:
充电和放电期间的 AverageCurrent () 0x10和0x11的读取值与下表中的测量数据不同。
是否有任何可被视为原因的东西?
AverageCurrent()
0x10和0x11
感测电阻的电压
(0.01Ω μ A)
电流探头处的电流
十六进制 十进制
- (mA) (mV) (mA)
充电 359 857 5.990 610)
放电 排料3. 45. 0.338 33.
此致、
Chiaki Endo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiaki、
    您是否执行了 EVM 用户指南中列出的电流校准?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx
    感谢您的回答。
    我不理解如何校准。
    在哪里可以找到针对产品而不是 EVM 进行校准的特定方法?
    此致、
    Chiaki Endo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../slua640
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx - SAN、

    请您告诉我下面有关这种现象的信息吗?

    如 Chiaki -San 所述、bq27426在检测寄存  器处的值和测量值存在较大的间隙。
    充电电流:857mA (bq27426) VS 610mA (测量值)
    放电:45mA (bq27426) VS 33mA (测量值)
    如果他运行校准、间隙是否会被分离? 他 担心 这一差距还有其他因素,因为这一差距 太大了。
    您可以提出建议吗?

    2. slua640和数据表中未列出 bq27426、TRM 未解释主机需要校准。
    bq27426是否也需要主机校准?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata、
    校准应提高测量仪表的测量精度。 其电路板可能具有校准将消除或至少减少的偏移。
    2.即使应用手册中未列出该器件、该过程和方法也是适用的、

    谢谢
    Onyx