This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:在恒流模式下、充电电流不会保持恒定

Guru**** 2551230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789026/bq24650-charging-current-does-not-hold-constant-during-constant-current-mode

器件型号:BQ24650

我正在使用 bq24650为12V 9AH 铅酸电池充电。  我已经  根据 SLVA237A 应用手册 和器件数据表设计了我的电路。  一些设计要点  如下:

  • Vinput = 15.6V
  • VMPPSET = 13.33V  
    • R17 = 364kOhm、R19 = 36kOhm (R17和 R19 基于应用手册)
  • Vblk = 14.7V
  • RSR = 0.04Ohm
  • 充电电流为1A
  • Vrech = 13.8V

注意: 此设计支持温度补偿。

我要连接在充电周期中进行的示波器测量。  蓝色表示充电电流、 黄色线表示 Vcc、紫色表示 SRN。  

我已将电池放电至大约10.6V、并已将其连接到充电器。 充电器将施加大约970mA 的电流、但该电流在充电过程中会缓慢下降。  请注意、我将测量感测电阻两端的电流。  一旦电池电压大约为11.8-12.2V、而不是预期的 Vblk 电压、电流就会开始减小、此时电流应该会快速减小。  我已经就此与多位 TI 员工进行过沟通、但到目前为止、没有人可以向我解释、因此我希望在这里得到帮助。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christine:
    我已经通过电子邮件看到了您的一些测试结果、我还有一些后续问题。 在显示长时间充电的 Excel 文档中、您在哪里测量电池电压? 充电器可能已进入 CV 环路。 在该 Excel 文件中、充电配置文件不完整。 当电流最终下降并终止时、您是否具有最终的测量电压、或者可能具有完整的充电曲线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    脱机处理线程。