This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:PWM IQ

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790725/tps62097-pwm-iq

器件型号:TPS62097

您好、专家、

在 PFM 模式下、我看到 IQ 数据在-40~85度内为40uA~57uA。 PWM IQ 数据如何? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    静态电流(Iq)在器件启用时、在空载和非开关条件下在降压转换器的输入端进行测量。 在以下文档中、您可以阅读有关什么是 IQ 以及如何使用 IQ 的详尽说明。
    www.ti.com/.../slyt412.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    竞争对手会显示以下信息、您能指导我如何使用您的链接文档为 TPS62097计算它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在您之前的图片中、它仅报告典型值、并且由于它被指定为"无开关"条件、这意味着它是在100%模式、EN 高电平和 FPWM 下测量的输入电流。 因此、如果您在100%模式下测量该输入电流、或者根据 FPWM 中的效率图计算输入电流、则会因不同的条件而看到不同的值。 在100%模式下进行测量时、必须包括高侧 MOS 的 RDS 和 Qg 的损耗(始终开启)、因此该值较高(如您的图片所示)。 但是、在开关条件下进行测量可能会更糟糕、因为您还必须增加 MOSFET 的开关损耗和寄生效应。 在这种情况下、直接指输入电流(或消耗电流)是正确的。
    由于上述原因、在大多数模块和功能处于睡眠或无开关条件下时、评估静态电流更有意义。 在集成式解决方案中、评估 FPWM 中的静态电流以消除不同块的损耗非常棘手。 我将关闭此帖子、但如果您需要其他支持、您可以通过我的电子邮件联系:a-furio@ti.com。