This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:UCC28051

Guru**** 2581305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790951/ucc28051-ucc28051

器件型号:UCC28051

您好!

我对输入欠压保护有一个简单的问题(原理图的第3页)。 请任何人提出建议。

http://www.ti.com/tool/PMP8911 

原理图: http://www.ti.com/lit/df/slura79/slura79.pdf 

B+约为400V (PFC 输出)。 如果您在第3页看到运算放大器 U9B,它将禁用 PFC IC 的 VSNS 引脚:UCC28051D,这是很好的。 LLC IC 通过监控 B+电压来禁用、一旦 PFC 被禁用、LLC IC 也将被禁用。 但是、假设输入电压约为70Vac 或60Vac、PFC+LLC 级均已禁用、但辅助电源仍处于开启状态、原因是无论 Vac 输入是多少、它都显示在 B+输出端、即使 PFC、LLC 已禁用 (B+ 处的整流电压= 70Vac * 1.414)、这意味着辅助电源仍在工作(功耗仅为几 mW)。 在欠压条件下不应关闭整个电源? 请提供建议。

此致、

Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、欠压意味着当线路电压处于欠压点时、转换器的输出会关闭。 根据转换器内部的情况、它取决于规格。 欠压的主要目的是为电流不超过每个设计额定值的高电流元件的初级侧组件提供保护、否则需要以更大的裕度设计它们。

    在这种情况下、UCC2889D 相关电路不需要进行过度设计、因此在主功率级欠压后仍然可以正常工作-这也是正常的、因为没有规格要求将其关闭。 但是、如果您也希望在主功率级欠压时关闭 UCC2889D、则需要添加额外的电路来实现。

    大多数 PFC +下游转换器需要始终保持活动的偏置、即当线路高于特定水平时、不会出现欠压。 因此、您的要求似乎是特殊的。