主题中讨论的其他器件: EV2400
您好!
根据 Broadcom 的说明、BQ33100需要 在 TI 的帮助下进行校准、您能否帮助建议如何逐步执行此操作?
非常感谢。
===================================================================================================
第5章:电量监测计校准
电量监测计文件包含必须为每个 ROMB 设计生成的电路板校准数据。
注意! 需要对 BQ33100超级电容器和 ROMB PCB 设计进行校准
在开发过程中。
需要进行适当校准、以便在整个超级电容器中正确管理
寿命。 如果没有适当管理的超级电容器、则无法确保数据完整性和数据丢失
发生的情况。
如果没有适当的校准、超级电容器可能没有足够的能量来支持高速缓存
在所有条件下减轻负载、可能过早地达到寿命终止、或两者兼而有之。 一个新电容器
在实验室条件下成功执行高速缓存卸载的大电容可能会掩盖未来
校准值无效导致的问题。 请勿将此成功视为正确的指示
产品生命周期内的行为。
超级电容器校准过程使用 TI 提供的硬件和软件。 Broadcom 测试
发现现场 TI 支持对于成功校准非常重要。 联系您的 TI 支持团队
在早期开发期间安排现场支持。 您的 Broadcom 支持团队也将提供帮助
必要的工具和流程来促进校准。
校准特定于 PCB 设计、而不是客户或控制器。 每个唯一 ROMB
PCB 设计必须执行校准。 因此、每个 ROMB PCB 设计都有一个独特的电量监测计。
与前几代不同、单个电量监测计不适用于多个电路板和 Broadcom
在开发过程中、如果没有客户交互、则无法提供正确的有效电量监测计。
BQ33100器件的校准可能很困难、需要注意细节、也可能是时间
正确操作、尤其是在首次尝试时。 与 TI 的现场合作
TI 超级电容器的快速成功校准至关重要。 尽早执行校准
开发过程。 初始校准后所做的电路板更改会使上一个校准无效
校准数据。 您必须在任何电路板更改后重新校准。
校准需要以下设备:
电池仿真器
TI 电量监测计评估软件包
TI EV2300模块
CacheVault电源模块05 (FBU345)超级电容器
改进的电缆组件
万用表