This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:UCC28700

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790894/ucc28700-ucc28700

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件: UCC28780

SLUC408B 是针对 UCC28700系列的基于电子表格的计算。

虽然有警告、但它非常有用。

但我已经使它有效地工作了(当然、在...时、Pete Gudreau 会提供很多帮助)

但现在、我需要重复用于新设计、我发现同样的旧问题也在不断增加- Pete 对此有见解、但我没有。

我已成功解锁电池。

例如、某些行是隐藏行、因此修改这些行很重要。 我找不到方法让它们出现。  我认为第65行至第69行。

有一个变量"vinripple1"、我发现它没有经过计算。 它也可能需要更改。

CLD 任何人 都只需清除问题并将其放回 UCC28700的"工具"部分、即使问题已经存在。

实际上、我 找不到其他解决方案来打造非常紧凑的隔离式偏置电源! 我的意思是非常小...给了我们一个 IP!

好奇心在这里:所有反激式都是反激式的...因此、如果我通过该工具计算初级电感、对于给定的一组条件、您是否认为 UCC28780电子表格会出现相同的 LPM?

我怀疑不是这样。 这让我有点担心。 我们将两者用于不同的设计...但这只是一个关于公式在较深层面上的一致性的问题。

你不会这么认为?

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有反激式器件的运行方式都不同、例如 DCM、CCM、TM 或有源钳位。 因此、LPM 的获取方式不同。