This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:短路故障

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789831/tps92515-short-circuit-failure

器件型号:TPS92515

下午好!

我有关于 TPS92515器件的问题。 在我的应用中、有可能出现短路情况(仅在故障模式期间)。

如果不将其用于分流 FET 调光技术、是否有必要添加第8.3.4章所述的附加二极管和 Roff2?

由于占空比较低、这种短接故障的影响应产生较低的电感器电流、对吧? 峰值电流受到限制

峰值电流比较器控制。 因此、电路中不应存在任何损坏风险。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您计划缩短输出、关断时间需要足够长、以防止电感器电流因器件的最短导通时间(典型值为195ns、最大值为275ns)而消失。 您的标称和最大输入电压是多少? 您的设计中有哪些 ROFF 和 Coff? 您的续流二极管是什么?您的工作电流是多少?

    对于添加 Roff2和二极管不起作用的短路问题、它只会缩短关断时间。 它用于尝试在分流 FET 调光时使设计中的纹波电流保持恒定。 您是否使用了 Roff2和二极管? 您是否通过输出电压生成关断时间? 这是真的短路还是有足够的电压允许 ROFF/Coff 对 TPS92515进行循环?

    如果由于 ROFF/COFF 无法充电至跳闸阈值而使关断时间达到最大关断时间、则占空比应非常低、电流应下降。 您可能会遇到局部短路问题、从而导致 ROFF/Coff 循环并导致电感器电流失控。 只要 TPS92515不尝试在最短导通时间以下运行、峰值电流就会受到峰值电流比较器的限制。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    标称值 输入电压最大为48V 输入电压为52V。 COFF 为470pF、ROFF 为20k-30k、原因 LED 数量可能会变化。 续流二极管是 DFLS1100、但电感器电流仅适用于0.55A。

    最大工作电流为350mA (=模拟调光)、Roff2和 doff 实际上在设计中不存在。 正确地说、关断时间是从输出完成的。

    原理图通常等于您在数据表中的设计。

    LED 灯串通过两个线束连接到 PCB。 可能的故障模式是输出端的"接地短路"。 该短路可以接近0V。 您喜欢的方式是什么

    为了保护器件、我必须观察什么?

    此致

    Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathias、

    您的电感器值是多少? 您是否有电感器器件型号? 您是否具有最大到最小的输出电压范围?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器来自我们(WE-LQS 5020)。 部件。 编号:74404052101。

    输出范围(最大电流为350mA 时)在12.3至41.0V (3至10个 LED)之间。 由于模拟调光、可降低输出电压。

    此致 Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathias、

    我看不到电感器的问题(您可以使用具有更高饱和电流的器件进行测试、以查看是否存在最短导通时间问题)、除非电感器从电容中变得过热。 如果使用20千欧电阻进行关断、则可能会出现问题、30千欧电阻会更好。 ROFF 不应随 LED 堆叠电压的变化而变化、恒定关断时间可使峰间电流纹波在输出电压变化时保持相当恒定。 如果您更改 ROFF、平均电流将发生变化。 由于您的纹波相当小、因此可能不会如此明显。 频率将发生变化、这就是该部件的工作方式。 您可以使用关断、输入电压(52V)、输出电压(12.3V 或更低)计算导通时间、该时间应长于275ns。  如果输出短路、关断时间应是最长关断时间、这也是需要检查的事情。

    在12.3V 时、导通时间将小于器件的"最大"最短导通时间。 这意味着大多数器件都能正常工作、但某些器件可能具有当前偏转或电流增加的情况。 当您降低输出电压时、这种情况会在某种程度上变得更糟。

    另一个问题是、您是否有一个相当大的输出电容器、如果是、它是穿过 LED 还是绕过电流感应电阻器(连接到 Vin 而不是 LED 的阳极)?

    一些波形很好、短路事件/故障期间的电感器电流、关断时间引脚、Vin、Vout 以及可能指向正在发生的情况的任何其他波形。 在您设置好的情况下、它应该能够工作、除非它达到最小导通时间限制、在该限制下、电流将增加、因为电感器将饱和并导致器件发生故障。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我们选择20k 电阻器来增加频率并减少系统中的纹波。 由于最短导通时间的容差很小、因此存在高达30k 的关断范围、正确。

    该电阻值需要通过系统中的容差来增大。 在0容差计算中、我们实际上处于284ns。 这就是我们关注的焦点。

    我们有一个10µ μ F 的附加输出电容器接地。

    目前、我们内部没有设计... 我们实际上是在生产阶段指定软件要求。

    规范中的一个未决问题是描述发生短路时的策略。

    在您的回答中、您说可能有一个"最大"。 如果我们的电压低于12.3V、则最小导通时间问题。 这就是我们开始的地方。

    如果输出短路、输出将降至0V 交流电压。 在这种情况下、应存在违反最短导通时间的情况。 执行

    在任何情况下、器件都会在此时间打开? 或者是否有禁用器件中开启的功能? 如果我们知道这一点、我们可以进行仿真

    并检查对其他原理图器件的影响。

    此致 Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、您好!

    如果不满足断开关断时间引脚的阈值(1V)、TPS92515将变为最大关断时间。  关断时间由 ROFF、Coff 和 LED 堆栈电压控制。  如果 TPS92515进入最大关断时间、电流不应消失、因为它们的导通时间/关断时间占空比将非常低。  最短导通时间是固定的、因此可以计算出所有导通时间。

    此致、