This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BQ24250 i2c 地址是否固定?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ25896, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791021/bq24250-bq24250-is-i2c-address-fixed

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: BQ25896BQ25895

你(们)好

我有一些问题!


i2c 地址是否固定? 您可以更改它吗? 请告诉我您可以如何更改它

因为我正在使用两个 bq24250和 i2c 地址、所以看起来会崩溃


用作12v 适配器输入的3.3V 电池的输出电压是否相同?

始终为4.2V 输出电压?e2e.ti.com/.../5822.question.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    遗憾的是、I2C 地址是固定的。

    关于输出、即使没有电池、SYS 输出也能提供最小输出电压(~3.6V)。 如果电池连接在 BAT 上并且正在充电、SYS 电压将上升至略高于电池电压。

    最大工作输入电压为10.5V 而非12V。

    如果您有12V 输入、我建议改为 BQ25895和 BQ25896。 它们具有不同的 I2C 地址。

    此致、
    Jeff