This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ BQ78350-R1:BQ78350重新提出了有关剩余容量跳转的问题。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790867/webench-bq78350-r1-the-bq78350-revived-questions-about-the-remaining-capacity-jump

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ78350

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我使用 bq78350-R1进行开发时、我发现当我向 BQ78350发送 shutdown 命令时、我再次醒来。此时、最大误差从2%更改为100%;原始剩余容量将被更改;例如:原始剩余容量为7600;重新唤醒后仅为762;

我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您将 BQ78350-R1置于关断模式时、它将进入超低功耗模式、并且不会保留所有参数(如剩余容量)。 当器件脱离关断状态时、它会根据测量的电池电压估算 SOC。 这就是为什么将正确的 ChemID 编程到器件中很重要的原因。

    不会重置数据闪存参数、例如设计容量和已学习的完整充电容量(首次对器件进行编程时、应将此值编程为与设计容量相同的值)。 有关此主题的更多信息、请参阅技术参考手册的第9.1.4节。

    此致、
    Matt