请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件: BQ78350
工具/软件:WEBENCH设计工具
当我使用 bq78350-R1进行开发时、我发现当我向 BQ78350发送 shutdown 命令时、我再次醒来。此时、最大误差从2%更改为100%;原始剩余容量将被更改;例如:原始剩余容量为7600;重新唤醒后仅为762;
我应该怎么做?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
当我使用 bq78350-R1进行开发时、我发现当我向 BQ78350发送 shutdown 命令时、我再次醒来。此时、最大误差从2%更改为100%;原始剩余容量将被更改;例如:原始剩余容量为7600;重新唤醒后仅为762;
我应该怎么做?