This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95490Q5MC:TAO 功能

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790871/csd95490q5mc-tao-function

器件型号:CSD95490Q5MC
主题中讨论的其他器件: TPS53681

您好、先生、

我们的客户 将 CSD95490Q5MC 与 TI Vcore 控制器结合使用、但存在 温度关断问题。

TI GUI 报告 温度为108C、 但万用表仅为68C、持续电流为40A。

通过 TAO 实现的持续电流为50A TI GUI 报告 温度超过125C 系统关断、  

工作条件12V 至0.75V@ 500kHz TPS53681+CSD95490Q5MC*6.

如何 澄清108C 和68C 哪一个是正确的? 这具有40C 的间隙。

对于此应用、如果 CSD95490Q5MC 长时间在50A 下工作、那么有什么风险?  

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    请按示波器检查 TAO 信号、以查看是否噪声过大、如果答案是肯定的、请返回检查 TAO 布线布局。

    谢谢
    Chasel