This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:多个 MOSFET 问题

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, CSD18502KCS, CSD18535KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790549/bq77915-multiple-mosfets-question

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: CSD18502KCSCSD18535KCS

您好!

我正在尝试使用 BQ77915设计 BMS、用于具有30A 持续电流的3节锂离子电池组。

 是否可以在图6中用 CSD18535KCS 替代 CSD18502KCS。  http://www.ti.com/lit/an/slua773/slua773.pdf、 无需任何修改?

我是否可以使用连接到开关的休眠功能进行常规断电/紧急关断?

此外、对于4个用于放电的 MOSFET、散热是否会成为水下铝外壳内的问题?

此致

Hugo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、
    1. CSD18535KCS 的工作原理与应用手册中的示例非常相似、它将具有一些不同的特性、因此开关可能会有所不同、但基本功能应该相似。
    休眠是一种慢速运行功能、典型值为4.5s 的 tPRES_DEG_ENT 延迟。 一般断电情况下应该可以、但您可能需要更快的紧急关闭时间。
    用于放电的3.4个 MOSFET 将在器件之间散热。 您似乎正在考虑使用低 RDSON 器件来最大限度地减少 FET 中的发热。 水下铝外壳听起来好像具有良好的散热性能、但您需要进行一些研究和设计、以便将热量从 FET 传递到外壳。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    在我订购所有器件之前、我需要做一些事情。

    休眠模式不应出现关闭全电流的问题? 可以接受4.5秒。

    会有多少热量? 我假设它是((current² x Rdson /总 FET),因为它只是打开和关闭。

    (30² x 0.002)/ 4 = 0.45w 是这样吗?

    即使没有散热器并且只对壳体进行对流、也应该正常吗?

    此致

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、
    正常期望是电池在其可接受的范围内使用、并且保护永远不会跳闸。 如果电流平均共享、则计算结果看起来正确。 MOSFET 倾向于调整 RDSON 以共享电流、因此最好假设检查您的 FET 设计参考。 您必须进行热分析、以查看外壳将加热多少热量。