请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61089 您好!
在我们 的 TPS61089应用中、Vin=5V、 Vout=7.5V/700mA,如果没有负载电流或输入电流受限、则加电时输出将上升至13V。
但是、如果我们有700mA 电流输出。 系统可以正常工作。 请就此提供一些建议吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.