This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ27426:关于子命令0x0043 (退出配置模式)

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790517/linux-bq27426-about-sub-commands-0x0043-exit-cfg-mode

器件型号:BQ27426

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 支持成员:

子命令"FG_SUBCMD_EXIT_CFGMODE = 0x0043"在以下 C 源文件中定义

 git.ti.com/.../bq27426_fg.c

但是、《技术参考手册》中似乎没有任何说明

 文献编号:SLUUBB0 2015年12月

 http://www.ti.com/lit/ug/sluubb0/sluubb0.pdf

我想看看是否可以识别以下有关此子命令(0x0043)的效果的信息

 标志()的・清除 CFGUPMODE 位

 ・设置 CONTRAL_STATUS 的 SS 位

此致、

Kazumi Kitano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果之前已密封、0x0043将清除 CFGUPMODE 并设置 SS。

    如果您更改了与监测相关的任何参数、请勿使用0x0043。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回答。